This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:C6657或 C667x 器件的 posix-SMP 演示

Guru**** 2017950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565680/tms320c6657-posix-smp-demo-for-c6657-or-c667x-devices

器件型号:TMS320C6657

尊敬的 TI 支持团队:

在最新的处理器 SDK v03.02 中、我找到了 posix-SMP 演示项目。 如果我正确理解该项目、则应该演示 SYS/BIOS 对基于 POSIX 的 SMP 的使用。  很遗憾、我无法理解、在没有任何 IPC 或 OpenMP 支持的情况下、它在 SYS/BIOS 下的多处理器 DSP 平台上是如何工作的? 如果我说得对、那么 posix-SMP 演示项目只是一个没有 SMP 支持的 POSIX Pthread 演示。 请你澄清一下。

谢谢、此致

Sven  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven、

    没错。 posix-SMP 演示项目只是一个没有 SMP 支持的 POSIX Pthread 演示。 提供该工具是使用 Dhrystone 进行基准测试的另一种方法。

    希望这能澄清。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lali:

    感谢您的澄清。 从客户的角度来看、最好通过 SMP 为多核 DSP 扩展 SYS/BIOS。

    此致
    Sven