This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:MDIO_CLK 的压摆率

Guru**** 2549670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565608/am3359-slew-rate-of-mdio_clk

器件型号:AM3359

尊敬的所有人:

MDIO_CLK 信号存在布局问题。 IO 驱动器的高压摆率会导致反射、因此、一些 PHY 正在检测双时钟边沿。 是否可以通过寄存器设置来降低此 IO 引脚(引脚 M18、ZCZ 封装)的压摆率/驱动强度?

此致

重做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试将引脚控制寄存器 CONF_MDC 中的 SLEWCTRL 位(位6)配置为慢速模式(1b)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的快速回复! 基本上这很有用、但 FAST 和慢速设置之间的差异很小。

    此致
    重做