请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 您好!
在 C6748数据表中、我发现以下信息存在冲突。
从下面开始、eHRPWM 似乎最多可支持6个通道的 PWM。
从下面开始、eHRPWM 似乎最多可支持4通道 PWM。
在 C6748 TRM 中、每个 ePWM 模块最多可支持2个 PWM 输出。 由于 C6748上有两个 eHRPWM 模块、 我认为 C6748 eHRPWM 上支持的最大4通道 PWM 是正确的信息。 您是否愿意帮助确认?