This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:C6748 eHRPWM 可以支持多少个 PWM 通道?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565634/tms320c6748-how-many-channel-of-pwm-can-be-supported-by-c6748-ehrpwm

器件型号:TMS320C6748

您好!

在 C6748数据表中、我发现以下信息存在冲突。

从下面开始、eHRPWM 似乎最多可支持6个通道的 PWM。

从下面开始、eHRPWM 似乎最多可支持4通道 PWM。

在 C6748 TRM 中、每个 ePWM 模块最多可支持2个 PWM 输出。 由于 C6748上有两个 eHRPWM 模块、 我认为 C6748 eHRPWM 上支持的最大4通道 PWM 是正确的信息。 您是否愿意帮助确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HelloChris、

    数据表特性部分中的陈述似乎不正确。 每个 eHRPWM 模块总共包含两个通道和4个通道。

    此致、
    SENTHIL