This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:具有 OV9x 的 AM5728视频输入端口配置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565287/linux-am5728-am5728-video-input-port-configuration-with-ov9x

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

团队、

我的一位客户在视频应用中使用 AM5728、他们有以下疑问:

我们正在使用 AM5728板启动其中一个 OV 传感器/桥接芯片。

我们具有 AM572x 的 D[0:5]与 OV79x 芯片组的 D[0:15]的物理连接。  

该芯片只能在 D[4:11]上发送8位 YUV422输出、这意味着我们将在 AM572x 的 D[4:11]上接收到相同的输出。

是否有方法或配置允许我们更改 AM572x 视频端口1 (A)的 LSB?

 注意:我们将从外部提供 VYSNC 和 HSYNC、而不是嵌入式。


如果有可能的话,你能在上述方面提供帮助吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiv、

    无法动态或通过 DTS 操作来重新分配/移动 VIN 数据引脚。
    唯一的软件解决方案是以原始16位格式进行捕获、然后在应用捕获每个帧后处理用户空间中的位移/打包。 这有点占用 CPU。

    最佳解决方案是移动电路板硬件中的数据引脚。 这就是我们在 EVM 中的工作方式、因为大多数传感器(如 ov1063x、ov2659)或编码器(如 tvp514x)始终在引脚[9、2]上输出数据、因此我们始终必须移动硬件中的引脚、以便它们与视频引脚[7、0]匹配。

    此致、
    Manisha