请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
团队、
我的一位客户在视频应用中使用 AM5728、他们有以下疑问:
我们正在使用 AM5728板启动其中一个 OV 传感器/桥接芯片。
我们具有 AM572x 的 D[0:5]与 OV79x 芯片组的 D[0:15]的物理连接。
该芯片只能在 D[4:11]上发送8位 YUV422输出、这意味着我们将在 AM572x 的 D[4:11]上接收到相同的输出。
是否有方法或配置允许我们更改 AM572x 视频端口1 (A)的 LSB?
注意:我们将从外部提供 VYSNC 和 HSYNC、而不是嵌入式。
如果有可能的话,你能在上述方面提供帮助吗?
此致、
四