This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:SK 电路板上的零欧姆电阻器

Guru**** 1989765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565674/am4379-zero-ohm-resistors-on-sk-board

器件型号:AM4379

大家好

我对 AM437x SK EVM 有疑问。

AM437x SK EVM 具有一些 μ 0Ω 寄存器。
这些是 AM437x SK 电路板原理图的一部分。
0Ω 这些红框区域有 μ m 寄存器?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将这些作为预防措施放置、以便在必要时可使用适当的串行电阻器来更改它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    我明白了。 谢谢!

    此致
    高贵须