This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x 支持 eMMC v5.0

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, AM3517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565568/am335x-support-for-emmc-v5-0

主题中讨论的其他器件:AM3352AM3517

大家好、TI 专家、

 

我们的客户开始使用 AM3352 和 eMMC v5.0进行产品设计。

 

问题是:

 我们可以将 eMMC v5.0与 AM3352配合使用吗?

 

我在下面找到了有关 AM3517的 E2E 主题。

 http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/491096/1787953#1787953

 

在这个 E2E 主题中、我们的期望值是

 "eMMC v5.0可与 AM3352一同使用。"

 

这种理解是否正确?

 

如果您向我们推荐将 eMMC v5.0与 AM3352一起使用的方法、我将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的理解是正确的。 如果要从 eMMC 引导、必须将其连接到 MMC1端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    此信息非常有用!

    此致