请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM3352、 AM3517大家好、TI 专家、
我们的客户开始使用 AM3352 和 eMMC v5.0进行产品设计。
问题是:
我们可以将 eMMC v5.0与 AM3352配合使用吗?
我在下面找到了有关 AM3517的 E2E 主题。
http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/491096/1787953#1787953
在这个 E2E 主题中、我们的期望值是
"eMMC v5.0可与 AM3352一同使用。"
这种理解是否正确?
如果您向我们推荐将 eMMC v5.0与 AM3352一起使用的方法、我将不胜感激。
此致、