This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:BiSS 编码器位置不更改#39;t 更改

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0057
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564839/processor-sdk-am437x-biss-encoder-position-doesn-t-change

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:TIDEP0057SYSBIOSSDK-IND-SitaraSYSBIOS

你(们)好  

我正在测试 BiSS 编码器测试程序(TIDEP0057多协议编码器软件、AM437x IDK 板) 、工作正常。

但 位置数据 每0.5秒没有改变10~15次(biss Communcation cycle:100usec (默认),且电机正在旋转..)  

     

I'v 更改了通信速度(1、2、5、10 MHz)并更改了读取角度数据周期(80、100、120、170、200 μ s)

     

我发现 读取角度数据周期(120、170、200微秒)很好。 读取 角度数据周期(80、100 μ s)不好。

-->(80usec 周期测试每 400usec 生成错误、 100usec 周期测试每500ms 生成错误)

  

然后我更改通信周期100 -> 50秒。 每100微秒读取一次角度。 这很好

  

我的问题是...

读取角度周期必须大于通信周期??  我不理解这个测试结果。

 

 

此致

Moonsun