This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:VIP 数据格式问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565176/am5726-vip-data-format-question

器件型号:AM5726

您好、快速问题:

我们的拼接 IC 可在 AM57xx 的 VIP-1端口上提供 YUV-4:2:2、8位数据。 问题是、它只能在 D4:D11线路上提供数据、对于8位数据、AM57xx 期望数据在 D0:D7线路上。 我们能否配置 AM57xx、使其从 D4:D11线路获取数据?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会将此内容转发给我们的视频专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 Shiv 的电子邮件、这已通过修改硬件来解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、

    您指的是哪封电子邮件? 我认为我没有。

    此致、

    Christian