请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 您好、快速问题:
我们的拼接 IC 可在 AM57xx 的 VIP-1端口上提供 YUV-4:2:2、8位数据。 问题是、它只能在 D4:D11线路上提供数据、对于8位数据、AM57xx 期望数据在 D0:D7线路上。 我们能否配置 AM57xx、使其从 D4:D11线路获取数据?
此致、
Christian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、快速问题:
我们的拼接 IC 可在 AM57xx 的 VIP-1端口上提供 YUV-4:2:2、8位数据。 问题是、它只能在 D4:D11线路上提供数据、对于8位数据、AM57xx 期望数据在 D0:D7线路上。 我们能否配置 AM57xx、使其从 D4:D11线路获取数据?
此致、
Christian