This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:GStreamer 捕获分辨率

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565174/am5726-gstreamer-capture-resolution

器件型号:AM5726

您好!

团队的快速问题:

我发现、使用 g-streamer、我们只能支持高达1920x1080的捕获分辨率。

视频捕捉支持高达1920x1080的分辨率以及视频格式 NV12和 YUY2。  我可以在 TI 的 AM57xx wiki 链接中找到这一点,

http://developer.ridgerun.com/wiki/index.php?title=Gstreamer_pipelines_for_AM572x#VIDEO_CAPTURE_.28V4L2SRC_-.3E_VIP_-.3E_VPE.29

您能验证一下吗? 我们的捕获分辨率为4080x992、格式为 YUV-4:2:2、8位。

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会将此内容转发给我们的视频专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    如果在 VIP 中未启用颜色转换或缩放等其他处理、VIP 硬件 IP 可以支持4K 捕捉、但 VIP 软件驱动程序将大小限制限制为2048x1536。 您可以尝试修改 Linux 驱动程序/media/platform/ti-vpe/vp.c 文件中 vpi.c 文件(第#54行- MAX_W)的最大宽度限制宏、并查看该文件。 如果没有、请共享内核日志、如果驱动程序代码中有更多依赖项、我们可以在其他地方查看。

    此致、
    Manisha