请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 您好!
团队的快速问题:
我发现、使用 g-streamer、我们只能支持高达1920x1080的捕获分辨率。
视频捕捉支持高达1920x1080的分辨率以及视频格式 NV12和 YUY2。 我可以在 TI 的 AM57xx wiki 链接中找到这一点,
您能验证一下吗? 我们的捕获分辨率为4080x992、格式为 YUV-4:2:2、8位。
此致、
Christian