请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 您好-
我注意到、在 AM5716的引脚多路复用工具中、GPIO4_0和 GPIO4_3的"Rx"选项被禁用(即自动配置为 Rx)。 我也无法取消选中这些引脚上 GPIO5的"Rx"选项。
但是、根据 SPRUHZ7C 的表27-10、GPIO1_0和 GPIO1_3是唯一的"只输入"引脚。 根据该表、通道0和3应在其余 GPIO 通道上作为标准 GPIO 可用(GPIO6除外、它们未输出引脚)。 这是 pinmux 工具中的一个错误、还是它们真正不可用作输出?
如果这只是一个 pinmux 工具错误、我可以在初始化 GPIO 时手动将其配置为输出(看起来在电路板上正常工作)、但我想确认这种方法是有效的。
感谢你的帮助、
不需要