This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:GPIO 输出能力

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565234/am5716-gpio-output-capability

器件型号:AM5716

您好-

我注意到、在 AM5716的引脚多路复用工具中、GPIO4_0和 GPIO4_3的"Rx"选项被禁用(即自动配置为 Rx)。  我也无法取消选中这些引脚上 GPIO5的"Rx"选项。

但是、根据 SPRUHZ7C 的表27-10、GPIO1_0和 GPIO1_3是唯一的"只输入"引脚。  根据该表、通道0和3应在其余 GPIO 通道上作为标准 GPIO 可用(GPIO6除外、它们未输出引脚)。  这是 pinmux 工具中的一个错误、还是它们真正不可用作输出?

如果这只是一个 pinmux 工具错误、我可以在初始化 GPIO 时手动将其配置为输出(看起来在电路板上正常工作)、但我想确认这种方法是有效的。

感谢你的帮助、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    您需要参阅 DM 以了解引脚特性和说明:
    www.ti.com/.../am5716.pdf

    请参阅表4-2。 焊球特性、焊球 G6、MuxMode14 (GPIO 4_0)->器件焊球是 I/O 焊球 D1 MuxMode14 (GPIO4_3)也是如此。

    至于表27-10、GPIO1_0和 GPIO1_3的唤醒路径仅为输入。 表27-10的"类型"列显示:I/O

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Yordan。

    我的理解是、我们可以将引脚0/3用作任何 GPIO 通道的输出。

    我感到困惑的是、我无法在引脚复用工具中为任何 GPIO 外设上的引脚0/3取消选择"Rx"选项。 您知道原因吗?

    谢谢、
    不需要
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    [报价]您是否知道这是为什么?[/报价]

    我对此并不是很确定。 让我与 pinmux 开发人员讨论这个问题、然后返回给您。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 事实证明、这是一个已知的错误。 该工具即将发布、已修复。

    此致、
    Yordan