请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 主题中讨论的其他器件:TPS650250
您好!
是否有人使用过应用手册(SLVU731A)中所述的 TPS650250钳位电路?
对于 AM335x 同步斜降、建议使用钳位电路。
下电序列正常、但该钳位电路的上电序列存在问题。
在上电期间、在1.8V 线路上电后、存在短路电压(0.6V)
在3.3V 线路上电之前引入3.3V 电压、如下所示。
TPS650250论坛上正在讨论此问题 、现已发布以下通信内容。
'如果在上电序列期间3.3V 电源轨上的电压上升没有立即引起问题
那么、我不希望它将来会导致任何问题。 如果序列顺序仍然存在
则3.3V 电源轨上的这一微小偏差不会产生影响。"
请告诉我、如果在加电期间、初始0.6V 跳转3.3V 没有问题、请告诉我
有关 AM335x 的信息。
此致
库米