This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:采用 TPS650250的 AM335x 上电序列

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624855/am3352-am335x-power-up-sequence-with-tps650250

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS650250

您好!

是否有人使用过应用手册(SLVU731A)中所述的 TPS650250钳位电路?
对于 AM335x 同步斜降、建议使用钳位电路。

下电序列正常、但该钳位电路的上电序列存在问题。
在上电期间、在1.8V 线路上电后、存在短路电压(0.6V)
在3.3V 线路上电之前引入3.3V 电压、如下所示。


TPS650250论坛上正在讨论此问题 、现已发布以下通信内容。

'如果在上电序列期间3.3V 电源轨上的电压上升没有立即引起问题
那么、我不希望它将来会导致任何问题。 如果序列顺序仍然存在
则3.3V 电源轨上的这一微小偏差不会产生影响。"

请告诉我、如果在加电期间、初始0.6V 跳转3.3V 没有问题、请告诉我
有关 AM335x 的信息。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kummi、

    一般而言、注释是正确的。 如果 PMIC 按照数据表、AM335x 原理图检查清单(processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist) 和参考 AM335x 设计中所述进行布线、则我预计将来不会有任何问题。

    供参考、我在另一个论坛帖子中未看到原理图的相关 PMIC 部分。 您能否分享一下、或者是否可以确认您已根据数据表要求连接 TPS650250? 您监控的是哪些电压轨?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复。

    PMIC 器件型号为 TPS650250RHBR、原理图如所示
    检查清单/数据表、AM335x 团队对其进行了审核。
    测量所有必要的电压轨 DCDC1/DCDC2/DCDC3/VLDO1-3
    加电序列根据手册进行、但3.3V 上的干扰除外。

    我们是否可以假设这是正常的、长期来看不会有任何问题?

    此致
    库米