请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L137 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
您好!
抱歉、如果这已经在其他地方得到了解答、但我找不到答案。 我正在使用 OMAP 板、注意到文档中的大多数引脚都分配了一个内部下拉/上拉电阻器。 尽管与它们相关的唯一信息显示在终端功能表中。 是否有任何方法可以启用这些功能、例如通过寄存器启用这些功能?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.