This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:OMAP-L137内部上拉/下拉电阻器使能

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565070/omap-l137-omap-l137-internal-pullup-pulldown-resistor-enable

器件型号:OMAP-L137
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!  

抱歉、如果这已经在其他地方得到了解答、但我找不到答案。 我正在使用 OMAP 板、注意到文档中的大多数引脚都分配了一个内部下拉/上拉电阻器。 尽管与它们相关的唯一信息显示在终端功能表中。 是否有任何方法可以启用这些功能、例如通过寄存器启用这些功能?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    OMAPL137内部上拉/下拉电阻器配置是固定的、您无法使用寄存器对此进行修改。 您在 OMAPL138器件中确实有此选项。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为情况可能是这样。 感谢您的确认!