请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3703 团队、
我的客户正在测试使用 AM3703CUS100的电路板。 处理器运行在1GHz、环境温度为22C 时、外壳/封装温度为78C。
他们希望计算 Theta J 以确保器件的运行不会超出其规格、从而避免性能下降/寿命缩短。
您能帮我们指明正确的方向吗?
请注意、该电路板计划在中国新年之前投入生产、因此我们非常感谢您为回答问题而做出的任何努力。
谢谢
Viktorija