This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:计算 Theta J

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564940/am3703-calculating-theta-j

器件型号:AM3703

团队、  

我的客户正在测试使用 AM3703CUS100的电路板。 处理器运行在1GHz、环境温度为22C 时、外壳/封装温度为78C。  

他们希望计算 Theta J 以确保器件的运行不会超出其规格、从而避免性能下降/寿命缩短。  

您能帮我们指明正确的方向吗?  

请注意、该电路板计划在中国新年之前投入生产、因此我们非常感谢您为回答问题而做出的任何努力。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以参考此 wiki 进行必要的计算: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Thermal_Considerations

    AM37x 数据表修订版 F 的第7.1节中列出了 Theta-JB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser。

    这是对如何估算结温的非常严格的处理! 下面复制的1GHz Dhrystone 性能特别有用。

    File:JvA Dhry dis.png

    我将假定以1GHz 运行我们的构建大致等同于运行此 Dhrystone 基准、并相应地继续。

    答问:-)

    非常感谢!