This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:VCNTL 信号有效时间

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565068/66ak2e05-vcntl-signals-active-time

器件型号:66AK2E05

您好!  

根据 K2E 器件的硬件设计指南、  

 一旦 POR 被释放、使用所有 VCNTL 引脚将 VID 值驱动。 但根据器件手册、配置引脚在 nResetFull 置位时采样。

AVSIFSEL 也是在 nRESETFULL 失效时采样的配置引脚。 AVSIFSEL 决定选择哪种 AVS 接口模式。

那么、在 POR 释放后、器件如何立即在 VCNTL 引脚上提供 VID 值。 (也有人提到、在 POR 失效后、nRESETFULL 应失效。

我对 VID 值生成顺序的理解是否正确? 如果不是,请告诉我 ,在什么时刻(加电或 nRESET 或 nPOR 或 nRESETFULL 之后)器件会在 VCNTL 引脚上提供 VID 值。

如果 SoC 在 nPOR 之后提供 VID 值,则器件如何知道选择了哪种 AVS 模式?

谢谢、此致

Tarang Jindal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tarang Jindal、

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、
    在 PORz 被释放后、VID 值在 VCNTL 引脚上提供、但在 PORz 被释放后不会立即提供。 器件必须经过一些初始配置、然后才会输出该值。 实际上、在 RESETFULLz 发布后的一段时间内、不会提供 VID。 由于时间因所选引导模式而异、因此未指定该时间。 电源电路应设计为可随时接受 VID 值。
    此致、
    Bill