请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2E05 您好!
根据 K2E 器件的硬件设计指南、
一旦 POR 被释放、使用所有 VCNTL 引脚将 VID 值驱动。 但根据器件手册、配置引脚在 nResetFull 置位时采样。
AVSIFSEL 也是在 nRESETFULL 失效时采样的配置引脚。 AVSIFSEL 决定选择哪种 AVS 接口模式。
那么、在 POR 释放后、器件如何立即在 VCNTL 引脚上提供 VID 值。 (也有人提到、在 POR 失效后、nRESETFULL 应失效。
我对 VID 值生成顺序的理解是否正确? 如果不是,请告诉我 ,在什么时刻(加电或 nRESET 或 nPOR 或 nRESETFULL 之后)器件会在 VCNTL 引脚上提供 VID 值。
如果 SoC 在 nPOR 之后提供 VID 值,则器件如何知道选择了哪种 AVS 模式?
谢谢、此致
Tarang Jindal