This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3:TI-RTOS 项目配置文件"*。cfg"文件已更改时要考虑的应用程序文件

Guru**** 2586565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624389/rtos-tda3-application-files-to-consider-when-ti-rtos-project-configuration-file-cfg-file-had-been-changed

器件型号:TDA3

工具/软件:TI-RTOS

男士、

当需要修改中央"*。cfg"项目文件时、即使与 C/C++应用程序相关的源文件也可能需要重新编译(请参阅随附的 RTSC 编译过程)。 因此、修改*。cfg 文件会导致重新编译所有命令。

您能否表达/总结条件在对*。cfg 进行更改时、定制特定 C/C++文件不需要重新编译?

换句话说、我们希望更改*。cfg 文件、但不想再次编译所有与应用程序相关的文件。 您在这里看到风险吗?

Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thorsten:

    我已将您的问题转交给 RTOS 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thorsten、

    抱歉、您必须重建所有文件。 我确定.cfg 中可以更改的项目不需要全部重建、但我们没有努力识别它们。 这样一份清单很难准确地保持。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Todd。 我知道。
    此致、
    Thorsten