请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 主题中讨论的其他器件: AM5728
尊敬的。
我是从 AM5728迁移到 AM5718、用于 CI2摄像头。
根据 sprabx8c_AM572x_AM571x.pdf、AB16和 AC17引脚在 AM5728上使用 Wakeup2和 Wakeup1。
迁移到 AM5718后、AB16和 AC17引脚将连接到 AM5718上的 DDR1_csn1和 DDR1_odt1。
但 AM5718上已存在 DDR1_csn0和 DDR1_odt0。
我在 OrCAD 文件中找不到网络名称 DDR1_csn1和 DDR1_odt1。
我对 AB16和 AC17引脚是否像 AM5728那样下拉至 GND 有疑问?
此致。
IB Kim