This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AB16和 AC17引脚连接

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564875/am5718-ab16-and-ac17-pin-connections

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: AM5728

尊敬的。

我是从 AM5728迁移到 AM5718、用于 CI2摄像头。

  根据 sprabx8c_AM572x_AM571x.pdf、AB16和 AC17引脚在 AM5728上使用 Wakeup2和 Wakeup1。

迁移到 AM5718后、AB16和 AC17引脚将连接到 AM5718上的 DDR1_csn1和 DDR1_odt1。

但 AM5718上已存在 DDR1_csn0和 DDR1_odt0。

我在 OrCAD 文件中找不到网络名称 DDR1_csn1和 DDR1_odt1。

我对 AB16和 AC17引脚是否像 AM5728那样下拉至 GND 有疑问?

此致。

IB Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这些引脚可以保留10kOhm 的外部下拉电阻、如 AM572x 中所示。