This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1271-TiWi-BLE:内核4.4中的驱动程序支持

Guru**** 2549460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564801/linux-wl1271-tiwi-ble-driver-support-in-kernel-4-4

器件型号:WL1271-TiWi-BLE

工具/软件:Linux

您好!

我们正在设计物联网控制器原型产品。 其中、我们选择了基于 德州仪器(TI) WL1271L 收发器的 WiFi 模块形式 LSR 器件#450-0064 (参考链接)

我们将 Arago Yocto 项目用作内核4.4.32的构建系统。

您能在 kernel4.4中帮助您提供驱动程序支持吗?

PS:我们使用的是 AM335x 系列处理器。

此致、

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chirag、

    您可以在 Linux 文档文件中找到有关如何通过器件树启用 WL1271L 收发器的说明-/Linux/Documentation/devicetree/bindings/net/wireless/ti、wlcore.txt
    该驱动程序位于/Linux/drivers/net/wireless/ti/wlcore 文件夹中。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 的快速响应