请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1271-TiWi-BLE
工具/软件:Linux
您好!
我们正在设计物联网控制器原型产品。 其中、我们选择了基于 德州仪器(TI) WL1271L 收发器的 WiFi 模块形式 LSR 器件#450-0064 (参考链接)
我们将 Arago Yocto 项目用作内核4.4.32的构建系统。
您能在 kernel4.4中帮助您提供驱动程序支持吗?
PS:我们使用的是 AM335x 系列处理器。
此致、
Chirag