请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好!
处理器 Linux SDK 上的 M4上是否有 UART/SPI/I2C/PWM (eCAP)/DCAN 驱动程序?
我的客户希望在 A15和 M4上运行 Linux 以执行一些实时操作。 它们需要 M4上的一些外设驱动程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
处理器 Linux SDK 上的 M4上是否有 UART/SPI/I2C/PWM (eCAP)/DCAN 驱动程序?
我的客户希望在 A15和 M4上运行 Linux 以执行一些实时操作。 它们需要 M4上的一些外设驱动程序。