This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Linux SDK 中适用于 M4的外设驱动程序

Guru**** 2546190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564809/am5728-peripheral-drivers-for-m4-in-linux-sdk

器件型号:AM5728

您好!

处理器 Linux SDK 上的 M4上是否有 UART/SPI/I2C/PWM (eCAP)/DCAN 驱动程序?

我的客户希望在 A15和 M4上运行 Linux 以执行一些实时操作。 它们需要 M4上的一些外设驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    带有 RTOS 的 M4驱动程序可通过“查找”列出。 ti/pdk_am57xx_1_0_4/packages/ti/drv 中的-name *。aem4':
    EMAC/GPIO/i2c/ICSS_EMAC/McASP/mmcsd/PCIe/pm/pruss/SPI/UART/VPS。

    请注意、这些驱动程序是适用于 M4的独立 RTOS 驱动程序。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我们在 Processor SDK RTOS 中的 M4上仅支持 RTOS 和裸机用例。 n`t 在 Processor SDK RTOS 中提供 UART、SPI、I2C 驱动程序、但确实有 DCAN 和 PWM 驱动程序、但 SDK 中提供了寄存器级 CSL 和一些使用这些模块的诊断测试用例。

    作为 Garrett、 表明这些驱动程序已经在 RTOS 独立环境中进行了测试、应用程序开发人员需要与他们的 ARM Linux 设置集成、其中 ARM 是主器件并将执行所有初始化、而从核 M4需要由 ARM Linux 加载代码使用加载和运行 IPC/Remoteproc.

    下面提供的 TI 设计中提供了这方面的一个示例:
    www.ti.com/.../tidubo1.pdf

    如果您有任何反馈问题、请告知我们。

    此致、
    Rahul