This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XEVMK2EX:K2E EVM 在突然断电期间断电排序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564750/xevmk2ex-k2e-evm-power-down-sequencing-during-abrupt-power-down

器件型号:XEVMK2EX

您好!

请有人告诉我 K2E EVM 如何确保断电时序。

如果突然断电、会发生什么情况?

EVM 是否支持突然断电期间的断电排序? 如果是、如何操作?

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tarang Jindal、

    [报价]请有人告诉我 K2E EVM 如何确保断电时序[/报价]

    在设计 EVM 电源时(无论您使用的是 TPS/PMIC 还是分立式电源)、都要注意这一点。 查看 K2E 原理图:
    www.einfochips.com/.../K2E_EVM_SCH_16_00175_03.pdf

    第6页显示了加电/断电序列。 然后、在第30页和第31页(电源-1和电源-2)、您可以看到如何实现电压生成。 在这种情况下、它们使用 TPS544和 TPS65400来生成 SoC 所需的电压。

    [引述]如果突然断电、会发生什么情况?
    随着时间的推移、您将损坏 SoC。 建议严格遵守加电/断电序列、以确保器件正常工作。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarang、

    K2E 的电源由 BMC 处理器和 UCD9090控制。 如果通过 BMC 的命令移除电源,UCD9090将控制禁用电源的顺序。 据了解、从电路板上突然移除主电源将 不允许对电源进行定序。  其他 帖子也讨论了这一点

    此致、

    Bill