This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:SGMII 中的信号检测错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624597/tci6638k2k-signal-detect-error-in-sgmii

器件型号:TCI6638K2K

尊敬的香榭丽舍

我的客户发现引导失败、他们还发现此引导失败是由 PLL 控制寄存器的 LNX_SD_STATE 位中的信号检测错误引起的。

他们希望检查 SGMII 中的此信号检测故障与低于勘误表之间是否存在任何关系。 您能否检查是否存在任何关系?

BTW、从上面的勘误表中可以看出、这个变通办法似乎已经在处理器 SDK 和 McSDK v3.1.4.7上实现、对吧?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev