This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:如何在 AM4378断电时保持 RTC 计时器?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624151/linux-am4378-how-do-i-keep-the-rtc-timer-while-the-power-is-off-in-am4378

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

大家好。

我基于 AM4378 EVM 板构建了板。
我遇到了一些问题。

首先、通过 AM4378的 VDDS_RTC 中的 PMIC 持续维持1.8V 的电源

在 Linux 上、我们使用 date 和 hwclock -w 命令将时间信息存储在 RTC 中。

但是 、在 AM4378的主电源 关闭后、不会保留 RTC。
(1.8V 在 VDDS_RTC 中保持。)

用于什么?

下面是晶体部件的电路图。
即使在主电源关闭时、它也会振荡。

请帮帮我。

我希望 RTC 时钟保持1.8V 的 VDDS_RTC、即使在电源关闭时也是如此。