请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 工具/软件:Linux
大家好。
我基于 AM4378 EVM 板构建了板。
我遇到了一些问题。
首先、通过 AM4378的 VDDS_RTC 中的 PMIC 持续维持1.8V 的电源。
在 Linux 上、我们使用 date 和 hwclock -w 命令将时间信息存储在 RTC 中。
但是 、在 AM4378的主电源 关闭后、不会保留 RTC。
(1.8V 在 VDDS_RTC 中保持。)
用于什么?
下面是晶体部件的电路图。
即使在主电源关闭时、它也会振荡。
请帮帮我。
我希望 RTC 时钟保持1.8V 的 VDDS_RTC、即使在电源关闭时也是如此。