This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:PCIe 同步时钟共享

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624536/am5708-pcie-synchronous-clock-sharing

器件型号:AM5708

对于 AM570x 2x PCIe 接口:每个外设是否可以直接从绕过内部 PLL 的外部时钟源计时? 如果外部主机处理器向器件的时钟输入引脚提供100MHz 数字方波、则每个外设的时钟是否可以与提供该时钟的主机同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]每个外设是否可以直接从绕过内部 PLL 的外部时钟源计时?[/引用]
    不、我认为这是不可能的。 请参阅3.6.4.32 CD_PCIe 时钟域、PCIe 的所有接口和功能时钟均来自 PLL。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过从我们的时钟树工具(CTT)跟踪 PCIe 时钟树来验证这一点。

    此致、
    Yordan