请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5708 对于 AM570x 2x PCIe 接口:每个外设是否可以直接从绕过内部 PLL 的外部时钟源计时? 如果外部主机处理器向器件的时钟输入引脚提供100MHz 数字方波、则每个外设的时钟是否可以与提供该时钟的主机同步?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 AM570x 2x PCIe 接口:每个外设是否可以直接从绕过内部 PLL 的外部时钟源计时? 如果外部主机处理器向器件的时钟输入引脚提供100MHz 数字方波、则每个外设的时钟是否可以与提供该时钟的主机同步?