This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:ADC 规格测量数据

Guru**** 2588045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624633/am3357-adc-spec-measurement-data

器件型号:AM3357

  • 尊敬的 Sitara 支持团队:

    关于 ADC 精度、 数据表中规定了 INL 和 DNL、如下所示。


    我的客户正在请求 INL 和 DNL 的测量数据
     因为他认为数据表上的值必须得到保证。

    您能否提供 AM335x ADC 的 INL 和 DNL 的测量数据?

    此外、我的客户请求测量 INL 和 DNL 以及的方法  
     测量环境、包括硬件和软件要求。

    此致、
    卡纳

     

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanae、

    [报价]我的客户请求 INL 和 DNL 的测量数据
    因为他认为数据表上的值必须得到保证。
    您能否提供 AM335x ADC 的 INL 和 DNL 的测量数据?[/引述]

    数据表中的值经过验证。 我们无法在公共论坛上提供测量数据或测试设置。 有关详细信息、请联系您当地的 FAE。

    此致、
    Yordan