This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:AM3357调试电路板进行复位

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624104/am3357-am3357-debugging--board-getting-reset

器件型号:AM3357
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

您好!

我正在尝试使用代码 am3357调试我的定制板、我们遵循了 AM335x EVM 板。 我正在尝试调试 uboot,完成 spl 调试后,我尝试加载 uboot elf,但在加载此程序时,我的主板将被重置。 对于目标配置,我使用的是 GEL 文件 e2e.ti.com/.../BeagleBlack_5F00_400Mhz_5F00_4GbDDR_5F00_400MHz-.txt 。 在加载程序时、我的板将被重置、这不应该发生、这可能是导致它的原因。
 请在这方面帮助我。

此致、

Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    根据我的理解、您正在使用基于 AM335x TI EVM 的 AM335x 定制板。

    您是否使用 AM335x TI SDK? 如果是、是哪个版本?

    请分享您用于在 CCStudio 下构建 uboot 以进行调试的步骤。

    此致、
    帕维尔