请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3357 Thread 中讨论的其他器件: CCStudio
您好!
我正在尝试使用代码 am3357调试我的定制板、我们遵循了 AM335x EVM 板。 我正在尝试调试 uboot,完成 spl 调试后,我尝试加载 uboot elf,但在加载此程序时,我的主板将被重置。 对于目标配置,我使用的是 GEL 文件 e2e.ti.com/.../BeagleBlack_5F00_400Mhz_5F00_4GbDDR_5F00_400MHz-.txt 。 在加载程序时、我的板将被重置、这不应该发生、这可能是导致它的原因。
请在这方面帮助我。
此致、
Sachin