您好 TI 专家
我正在使用 ramdiskfs 优化 AM6254板的启动时序。
因此、我看到 了[10.216730]随机:完成 crng init 大约需要9秒
我的配置:
CONFIG_HW_Random=y
CONFIG_HW_RULTER_TIMERIOMEM=y
CONFIG_HW_RULL_OPTEE=y
如何将此时间缩短到1秒以内。
谢谢、
Brian
[1.782240] mmc1:使用 ADMA 64位的 fa00000.MMC [fa00000.mmc]上的 SDHCI 控制器
[1.789833]释放未使用的内核内存:8256K
[1.800813]运行/init 作为初始化进程
[1.800821]带有参数:
[1.800823]/init
[1.800825] delayacct
[1.800828]环境:
[1.800829] home=/
[1.800832] term=linux
[2.846882]随机:DD:未初始化 urandom 读取(512字节读取)
[2.976864] am65-cpsw-Nuss 8000000.ethernet:down msc_SL e0000000 TMO 0
[2.998642] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:设置新的 flow-id-base 19.
[3.062663] am65-cpsw-桁 架8000000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[NXP TJA1101](IRQ=POLL)
[3.062699] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet eth0:配置 phy/RMII 链路模式
[3.064567] MII_EXTSTAT=0x180;CABLE 报告=0x0
[4.085523] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet eth0:链路向上- 100Mbps/全-流量控制关闭
[10.216730] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|