This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6670:6670能否使用 SRIOSGMICLK 250MHz 运行 SRIO 3.125Gbps?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623630/tms320c6670-can-6670-run-srio-3-125gbps-with-sriosgmiiclk-250mhz

器件型号:TMS320C6670

您好!

   我想运行3.125Gbps SRIO、我有250MHz 参考时钟。 lane0和 lane1为 X2;lane2 、lane3为 X2。

我 在  pdk6678中使用 SRIO_LoopbackDioIsrexampleproject。

我修改   了 device_SRIO_loopback.c 中函数 Int32_t SrioDevice_init (void)的一些代码 。

 

// CSL_SRIO_SetLoopbackMode (hSrio、0);
// CSL_SRIO_SetLoopbackMode (hSrio、1);
// CSL_SRIO_SetLoopbackMode (hSrio、1) 2);
// CSL_SRIO_SetLoopbackMode (hSrio、3);
CSL_SRIO_SetNormalMode (hSrio、0);
CSL_SRIO_SetNormalMode (hSrio、1);
CSL_SRIO_SetNormalMode (hSrio、2);
CSL_SRIO_SetNormalMode (hSrio、3); 
////////*假设链路速率为2500;对 PLL 进行相应的编程。 //
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESConfigPLL (0x233);
//
////////*配置 SRIO SERDES 接收配置。 //
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (0、0x004404a5);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (1、0x004404a5);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (2、 0x004404a5);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (3、0x004404a5);
//
////*配置 SRIO SERDES 发送配置。 //
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (0、0x001807a5);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (1、0x001807a5);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (2、 0x001807a5);
// CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (3、0x001807a5);

//将链路速率设置为3.125G;相应地对 PLL 进行编程。 *
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESConfigPLL (0x065);

/*配置 SRIO SERDES 接收配置。 *
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (0、0x004404a5);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (1、0x004404a5);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (2、0x004404a5);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (3、0x004404a5);

/*配置 SRIO SERDES 发送配置。 *
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESxConfig (0、0x001807a5);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESxConfig (1、0x001807a5);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESxConfig (2、0x001807a5);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESxConfig (3、0x001807a5); 

/*为端口配置路径模式。 *
对于(I = 0;I < 4;I++)
CSL_SRIO_SetPLMPortPathControlMode (hSrio、i、3); 

#ifndef simeler_support
/*此代码检查端口是否正常工作。 不支持该功能
*。 //
// for (i = 0;i < 4;i++)
//tj:设置通道 A 和 B 为 X2;设置通道 C 和 D 为 X2;
while (CSL_SRIO_IsPortOk (hSrio、0)!= true);
// while (CSL_SRIO_IsPortOk (hSrio、i)!= true);
#endif 

该功能将卡在中  

while (CSL_SRIO_IsPortOk (hSrio、0)!= true);

我读了  

例如、对于3.125Gbps 数据、 需要312.5Mhz 或156.25Mhz 或125MHz 的 REFCLK。  

在 KeyStone 架构串行 RapidIO (__LW_AT__SPRUGW1B)的第36页中。

 6670能否 使用 SRIOSGMICLK 250MHz 运行 SRIO 3.125Gbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给 SRIO 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    250MHz 可用作该速度下 SRIO 的基准。 它需要一个12.5的 PLL 乘法器和一个1的速率标度。
    供参考-相关主题: e2e.ti.com/.../135857

    此致、
    Garrett