请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X 工具/软件:Linux
您好!
AM57XX 上 A15上运行的 HEVC 解码器(PSDK 随附的软解码器)的 DDR 带宽使用情况如何? 我无法在任何地方找到此信息。
我们非常感谢您为此提供的任何帮助。
此致、
Shipra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
AM57XX 上 A15上运行的 HEVC 解码器(PSDK 随附的软解码器)的 DDR 带宽使用情况如何? 我无法在任何地方找到此信息。
我们非常感谢您为此提供的任何帮助。
此致、
Shipra
您好!
可在以下位置找到可用的信息:
Build/Arago-tmp-externo-linaro-toolchain/Work/armv7ahf-none-linux-gnueabi/HEVC-ARM-DECODER /01.00.00.01-R3/image/usr/share/doc/HEVC-ARM-DECODER
有用户指南和数据表。
希望这对您有所帮助。
BR
玛格丽塔