This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:HEVC 软解码器 DDR 带宽数据

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623627/linux-processor-sdk-am57x-hevc-soft-decoder-ddr-bandwidth-data

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

您好!

AM57XX 上 A15上运行的 HEVC 解码器(PSDK 随附的软解码器)的 DDR 带宽使用情况如何? 我无法在任何地方找到此信息。

我们非常感谢您为此提供的任何帮助。

此致、

Shipra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     可在以下位置找到可用的信息:
    Build/Arago-tmp-externo-linaro-toolchain/Work/armv7ahf-none-linux-gnueabi/HEVC-ARM-DECODER /01.00.00.01-R3/image/usr/share/doc/HEVC-ARM-DECODER
    有用户指南和数据表。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔