请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 你(们)好
我使用 TMS320C6657器件组装 ME PCB、并在 CVDD (1V)和 CVDD1_1 (1V)引脚与 GND 之间测量了33-50欧姆阻抗。
它表示我的 PCB 存在问题? 还是 可以?
ROI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我使用 TMS320C6657器件组装 ME PCB、并在 CVDD (1V)和 CVDD1_1 (1V)引脚与 GND 之间测量了33-50欧姆阻抗。
它表示我的 PCB 存在问题? 还是 可以?
ROI