This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:TMS320C6657

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1183070/tms320c6657-tms320c6657

器件型号:TMS320C6657

你(们)好

我使用 TMS320C6657器件组装 ME PCB、并在 CVDD (1V)和 CVDD1_1 (1V)引脚与 GND 之间测量了33-50欧姆阻抗。

它表示我的 PCB 存在问题? 还是 可以?

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 阻抗测量(范围)未记录。  此问题的目的是否在于您的设计遇到问题?