This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2x SoC 采用散射引导模式时的引导时间?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622668/boot-time-with-diffrent-boot-mode-for-tda2x-soc

大家好、

我们计划将 TDA2x CPU 与 VISION SDK 一起用于一个项目、我们需要在其中确定系统的引导时间。
我们将使用 SYS-BIOS 以及 Vision SDK 提供的默认驱动程序。
您能按以下方式回答我的问题吗:
1) 1)哪种引导模式对于快速引导应该是可预测的?
2) 2)您能否为不同的引导模式提供 SYS-BIOS 和 BSP (无应用程序)的引导时间?
3) 3)是否有进一步优化引导时间的可能性?

谢谢、
Parth Modi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parth、

    您可以使用 NOR 或 QSPI 引导模式进行快速引导。
    次级引导加载程序不依赖于 SYS-BIOS 和 BSP。
    有关时序统计信息、请参阅随 Vision SDK 提供的 SBL 用户指南。
    您使用的是 Vision SDK 版本?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的快速响应。
    我们正在使用 VISION SDK 3.0进行开发。您能否共享本文档的页码?

    谢谢、
    Parth Modi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parth、

    您可以查看 SBL 用户指南的"启动时间"一章。

    此致、
    Rishabh