请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我们计划将 TDA2x CPU 与 VISION SDK 一起用于一个项目、我们需要在其中确定系统的引导时间。
我们将使用 SYS-BIOS 以及 Vision SDK 提供的默认驱动程序。
您能按以下方式回答我的问题吗:
1) 1)哪种引导模式对于快速引导应该是可预测的?
2) 2)您能否为不同的引导模式提供 SYS-BIOS 和 BSP (无应用程序)的引导时间?
3) 3)是否有进一步优化引导时间的可能性?
谢谢、
Parth Modi