This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3X 硬件寄存器读取错误

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3MV, TDA3MA, TDA3LX, TDA3LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622602/tda3-tda3x-hardware-register-read-error

器件型号:TDA3

尊敬的 Sirs:

根据数据表、我们希望按如下方式读取硬件寄存器、并且该值不合理。

位31:24

TDA3MV:0x93

TDA3MV-FD:0x94

TDA3MA:0x95

TDA3LX:0x96

TDA3LA:0x97

 

读取的值是0x500、位31:24=0x00?

 

值= HW_RD_REG32 (SOC_CTRL_MODULE_WKUP_CORE_BASE + CTRL_WKUP_STD_FUSE_DIE_ID_2);

 

vps_printf (“SOC 芯片 ID =%x\n”,值);

也可以使用 CCS Get 为此类输入、相同的结果。

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ===================================

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== 检测到 TDA3xx PG2.0器件  ====

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== 检测到 TDA3xx GP 器件   ===========

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== 检测到 TDA3xx 15x15器件====

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ===================================

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ===================================

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== DIE_ID0  = 0x02015018   ====

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== DIE_ID1  = 0x016866F7   ====

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== DIE_ID2  = 0x00000500   ====

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== DIE_ID3  = 0x189C0122   ====

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== ID_CODE  = 0x2BB4C02F   =======

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== PROD_ID  = 0x2ED308F0   ====

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== 标准熔丝 = 0x00000C00   ====

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ===================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan 您好:

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gang Chen:

    我从电路板(SR1.0)上读取了 ID2、得到了全0 (甚至不是500)。 我认为这可能是一个已知问题、因为编写 gels 是为了直接从 sysboot 引脚而不是从 ID2 reg 检测15x15。 我将在内部进行检查并返回给您。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈钢

    预量产器件未对基本 PN 字段进行编程。  生产设备都应具有正确的设置。  您可以通过读取封装顶部的戳记来判断您的器件是否预制。  预量产将从器件型号上的"X"开始。

    谢谢

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    是的、器件型号以"X"开头、因此这是预量产。

    感谢您的回复!

    Corsair