This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:适用于 AM3352的 PinMux 工具

Guru**** 2552110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622899/am3352-pinmux-tool-for-am3352

器件型号:AM3352

您好!

 我在2016年设计了采用 AM3352的电路板、并使用了您的 PinMux 云工具。

但现在当我打开它时、我看到一个空页面、那么该工具是否不再兼容?

谢谢、致以诚挚的问候

让-吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean-Luc、

    PinMux 工具仍然可用。 请参阅以下链接:

    www.ti.com/.../pinmuxtool

    https://dev.ti.com/

    dev.ti.com/.../app.html

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    谢谢、但我使用您的 pinmux 在线工具设计了该板、现在、如果我看到此空白页面、我会尝试将其打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4953637、

    我只需创建一个测试 AM335x.pinmux 文件、即可成功加载该文件。 我将 Ubuntu 12.04与 Firefox Web 浏览器配合使用。

    您能否先尝试使用最新的云工具(链接如下)创建新的.pinmux 文件、将其保存到本地驱动器上、然后尝试加载。

    dev.ti.com/.../app.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我能够使用 Chrome 创建一个新的、然后重新加载它。

    但我有兴趣打开我的旧版。

    请尝试一下吗?

    作为 AM335x.pinmux.txt 附加。 无法添加 pinmux 文件...

    谢谢

    让-吕克

    e2e.ti.com/.../AM335x.pinmux.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jean-Luc、

    我无法使用最新的 TI 云引脚多路复用工具(v4.0.1496)加载您的引脚多路复用文件

    我建议您尝试使用之前版本的 pinmux 工具:

    processors.wiki.ti.com/.../TI_PinMux_Tool

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的链接,我使用了 v4.0.1483版本,它是有效的!!!

    谢谢、致以诚挚的问候
    让-吕克